10.06.2011 16:57 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
I dont know exactly, but may be you can do it with a webserver from CPU 3xxPN/DP? |
10.06.2011 18:09 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, es funktioniert mit einem IT -CP der als FTP Client arbeitet. Ich habe schon mal den CP343-IT (6ES7-343-1GX11-0XE0) als FTP-Client eingerichtet. Dort findest Du ein Beispielprogramm mit Doku zum Downloaden: Zugriff auf CP343-1 IT - FTP Server von SPS aus und hier ein Handbuch: Gruß Eleu |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.06.2011 10:46 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo Asterix,
Bist Du dir da sicher ? In der PDF Datei, ist beim CP 343-1 Advance die Funktion "FTP-Client" auchangekreuzt. CP343-1 Gruß Eleu |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |