06.07.2021 14:51 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo CRüsche, eventuell mit der Ausgangsvariablen der Funktion. Z.B. wenn die Ausgangsvariable einen bestimmten Wert erreicht, soll die Transition in den nächsten Schritt weiterschalten. Diese Bedingung kann dann in der nachfolgenden Transition mit einem Vergleicher abgefragt werden. Anbei ein Screenshot. Weitere Informationen und Anregungen finden Sie auch in dem FAQ: Welche Tipps und Tricks können Sie in GRAPH von TIA Portal zur Ausführung und Überwachung von Schritten und Transitionen anwenden? Cicero |
Folgen Sie uns auf