23.06.2022 14:24 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 3537 Bewertung:
|
Hallo, mit der Einführung der OUC-Bibliothek in Version V4.x hat sich unter anderem die TCON Anweisung geändert. Versuche, das Programm auf der CPU zu aktualisieren. Voraussetzung ist in diesem Fall, dass die CPU mindestens die Firmwareversion V4.1 haben muss. Es besteht außerdem die Gefahr, dass dann an anderen Stellen, an denen bisher die älteren Versionen im Einsatz waren, Fehler beim Übersetzen auftreten. In diesem Fall müsste der PLC Code entsprechend angepasst werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf