08.04.2014 09:48 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Thomas, die Lieferfreigabefür Safety Advanced V13 ist ja schon da. Von daher sollte es ja auch bald bei Dir ankommen. Viel Erfolg bei der Hochrüstung! Sabine |
08.04.2014 12:50 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 137 Bewertung: (20) |
Hallo, Die TIA Portal Produkte STEP 7 (inkl. PLCSIM), WinCC und Startdrive müssen auf die gleiche Version (V12 SP1) hochgerüstet werden. Sollten die Versionen unterschiedlich sein, lässt sich das TIA Portal nicht mehr starten. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass die Service Packs dieser Produkte vorliegen, bevor Sie mit der Installation beginnen. Als Systemvoraussetzung wird SIMATIC STEP 7 Professional V12 SP1 benötigt, dassseitJuli 2013 lieferbar ist.
|
08.04.2014 13:40 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo, das TIA Portal V12 lässt sich weiterhin problemlos starten.
Gruss, Thomas |
08.04.2014 16:43 | |
Beigetreten: 19.08.2013 Letzter Bes: 06.03.2024 Beiträge: 148 Bewertung: (10) |
Hallo zusammen, |