23.04.2016 15:49 | |
Beigetreten: 05.03.2015 Letzter Bes: 06.04.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo alle zusammen, ich hoffe, es gibt hier jemanden, der mir weiterhelfen kann. Wir haben ein internes Firmennetzwerk, welches weltweit in alles Standorten zur Verfügung steht. Nun wollen wir auf unserer Maschinennetz (Klasse C Netz) zugreifen über den S615. Die Konfiguration und der Aufbau über Sinema RC mit Server funktioniert problemlos. Ich würde nun gerne auch das Port forwarding auf dem Scalance aktivieren, damit gewisse Leute auch über Remote (VNC) auf den WinCC IPC drauf zugreifen können, und gegebenfalls Maschinenparameter "anschauen" können. Leider funktioniert das nicht so einfach?! Gibt es hier etwas zu beachten? Anbei habt ihr ein Screenshot von der Konfiguration im Scalance. Ein weiteres Problem ist der Aufbau der OpenVPN Verbindung über den Sinema RC Client auf meinem Firmenrechner. Sobald der Punkt "Assign IP" kommt, geht es nicht mehr weiter. Von einem Standard Siemens IPC ohne betriebseigenen VPN Client, wird die Verbindung aufgebaut. Ich denke, das liegt an dem hier verwendeten Cisco VPN Client. Hat jemand dafür schon eine Lösung, dass er über eine VPN Verbindung noch eine VPN Verbindung zum Scalance aufbauen kann? Vielen Dank schon mal im Voraus! Dateianhang2016_04_23_15_42_56_SCALANCE_S615_WEB_Management_10.229.63.134_Internet_Explorer.png (350 Downloads) |
06.02.2017 09:53 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Moin BrandlC, Wenn du oder deine Kollegen mit dem "SINEMA RC CLIENT" mit der Anlage verbunden sind, könnt ihr dann die IP "192.169.17.3" anpingen ? Schau auch mal nach ob an den PC's die du über VNC Fernsteuern willst als Gateway die IP deines Routers im Anlagennetz "192.169.17.xxx" eingetragen ist. Auch solltest du darauf achten, entweder die Firewall an dem Anlagen-PC auszuschalten oder zumindest die Ports dort auch freizuschalten. Über die letzten beiden Punkte bin ich selbst schon gestolpert |