14.03.2022 08:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.04.2023 Beiträge: 29572 Bewertung:
|
Welche LOGO! ist denn mit 2ten CMR verbunden? Die 8.2 oder die 8.3? |
14.03.2022 09:00 | |
Beigetreten: 14.03.2022 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, die 8.3 ist damit verbunden. Grüße |
14.03.2022 10:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.04.2023 Beiträge: 29572 Bewertung:
|
Frage nochmals: Hast du den S7-Zugriff in der LOGO! 8.3 unter den Dateieigenschaften freigegeben? |
14.03.2022 11:38 | |
Beigetreten: 14.03.2022 Letzter Bes: 16.03.2022 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Ja S7 ist und war freigegeben. Grüße |
14.03.2022 12:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.04.2023 Beiträge: 29572 Bewertung:
|
Vielleicht hilft dir dies Anwendungsbeispiel weiter. Kommunikation zwischen zwei LOGO! mittels LOGO! CMR und SMS |
14.03.2022 13:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.04.2023 Beiträge: 29572 Bewertung:
|
Da musst du noch einiges machen. Im Anhang ein Auszug aus dem aktuellen Handbuch. Das komplette Handbuch kannst hier herunterladen: SIMATIC NET: LOGO! - Industrial Ethernet, LOGO! CMR2020, LOGO! CMR2040DateianhangLOGO! 8 - Industrial Ethernet LOGO! CMR2020 _ LOGO! CMR2040_Ausgabe_2021_06.pdf (117 Downloads) |
Folgen Sie uns auf