19.11.2008 21:01 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo bräuchte einen schalter wo ich zwischen 2 pt100 fühler umschalten kann. ein fühler ist ein 2 leiter und der andere ist ein 3 leiter pt100 fühler. RS hat einen schalter siehe link aber der kostet recht viel. http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=236-4306 gibt es einen andere lösung hilft vieleicht das bild weiter, bin kein künstler. danke mfg |
20.11.2008 20:19 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Ich würde aus beiden Fühlern 2-Leiter Fühler machen, über nen 2-poliges Relais mit Wechsler an einen analogen Eingang klemmen und über eine Taktung die Messwerte erfassen. So kannst du eine Mittelwertbildung deines Speichers machen. Deinen Ofen würde ich dann an dem anderen AI lassen. Hier hat Betel ein paar gute Links, z.B. 16 PT1000 an einem Logo-Eingang. |
20.11.2008 21:38 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
hallo ja dasklingt gut. bei den pt100 mit drei leitern muss ich ja 2 drähte verbinden oder. und wie funkt das mit der taktung, 2 fühler und einen mittelwert bestimmen. danke und wie schauts mit solchem schalter aus. http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=134-1138&x=37&y=10 |
26.11.2008 18:24 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
ok danke werde mich mal spielen. mfg |