02.10.2019 05:35 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Guten Morgen, sorry wenn meine Beschreibung zur Aufgabe nicht ganz eindeutig waren. Es ist mein erstes Projekt an und mit der Logo. FU-Betrieb: FU wird durch Analogausgang der Logo angesteuert, Schützbetrieb: der FU wird komplett außen vor gelassen und es werden 2 klassische Schütze angesteuert. Warum darf man keine Schütze vor und nach dem FU einbinden? Den FU gibt es auch noch nicht, es läuft alles nur über die Simulation. Ich wollte mir aber einen MM420 o. vergleichbares holen. [snip] Die nächsten Tage bin ich nicht am PC aber ich werde die Schaltung nachreichen. ... von der App gesendet -------------------------------------------------------------------------------------------------- Folgefrage gesplittet nach: Frage: Zu den F Tasten des TDs: kann ich die nicht unter Blockeigenschaften als Schalter o. Taster konfigurieren? |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/02/2019 14:56:50Folgefrage in getrennten Thread gesplittet. |
|
Folgen Sie uns auf