31.12.2010 13:46 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Hallo Gemeinde Habe eine Schaltungstechniche blockade die wie folgt aussieht: Bei einem anstehendem Alarm werden 2 Ausgänge gesetzt, je 1x akustisch und optisch. Ist auch ok. Jetzt soll aber während des anstehendem Alarms der akustische quittiert werden bis der Alarm behoben ist und dann der optischer ausgehen. Gruß wafter Vielen Dank als im vorraus und guten rutsch DateianhangZuluftregelung Test Alarm Quittierung.zip (76 Downloads) |
31.12.2010 22:36 | |
Beigetreten: 21.10.2010 Letzter Bes: 30.06.2018 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hallo meinst du so?
DateianhangZuluftregelung Test Alarm Quittierung.zip (67 Downloads) |
01.01.2011 12:40 | |
Beiträge: 30 Bewertung: (1) |
Ja Danke für den ansatz,so stell ich mir das vor, habe das noch etwas ergänzt, das jeder neue Alarm die Hupe nochmanl startet. Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen!!!! DateianhangZuluftregelung Test Alarm Quittierung 4.zip (78 Downloads) |