Industry Online Support
Technical Forum
05.07.2010 16:38 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo, kann man die Schaltzeiten einer Wochenschaltuhr mit dem TD ändern (z.B. Cursor oder Funktionstaste) und wenn ja dann bitte wie ?? Hahne |
06.07.2010 17:35 | |
Beigetreten: 29.07.2007 Letzter Bes: 23.06.2024 Beiträge: 119 Bewertung: (8) |
Servus. Hatte erst kürzlich wieder so eine Anwendung. Per Meldetext des Logik-Basismoduls Sollwerte und auch Zeitprogramme zum Einstellen. Anbei das Programm, und die Funktionsbeschreibung. Sollte als Muster reichen. Für´s TD ist es nicht eingerichtet. Gruß, ursus_minor DateianhangWaschbox.zip (543 Downloads) |
Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf