23.06.2020 10:20 | |
Beigetreten: 08.12.2012 Letzter Bes: 12.03.2024 Beiträge: 27 Bewertung: (0) |
Hallo nochmal, basierend auf den Schaltungen von „fmd“ und „ixo65“ für ein 16 bit Schieberegister, erweiterte ich die im Anhang gestellte Schaltung nach meinen Bedürfnissen. Für die Taster 21 u. 22 benutze ich einen Doppel-Kipptaster, der letztendlich 4 Funktionen erfüllt: zum einen einzelschrittweises Durchblättern der 16stufigen Ringschaltung vorwärts oder rückwärts, zum anderen zeitgesteuertes Durchschalten vorwärts und manuelles Rücksetzen der ganzen Schaltung in den Ausgangszustand. Mit dieser Schaltung frage ich einzelne Aktoren auf ihre Funktion ab (Lampen, Motoren, Sensoren) und gebe zu, es gibt sicher die eine oder andere Vereinfachung manches Schaltungsteiles, aber evtl. ist es ja für den einen oder anderen ein Ansatz. Nochmals vielen Dank an die beiden o. g. Autoren. Viele Grüße, logge Dateianhang16-Bit-vor-rück-reset.zip (59 Downloads) |
23.06.2020 11:30 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Anhang lässt sich nicht öffnen ?? - bei mir zumindest ? |
Folgen Sie uns auf