12.09.2012 11:49 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Zum Schieberegister gehören auch die Schieberegisterbits.... dies kannst du dann für deine Ausgänge, etc. nutzen |
12.09.2012 22:13 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo U.G., das grobe Konzept für eine LOGO!-0BA7 hat Mc_Muffin dir ja bereits angegeben, allerdings geht es im Detail noch etwas einfacher - durch Nutzen der Eigenschaften des Blocks "Schieberegister" - vgl. Dateianhang. Übrigensist dann S8 des 1. Blocks = S1 des Zweiten, so dass SOmaximal 15 Bits verarbeitet werden können! Auch für LOGO!s ab serie 0BA5 ist eine Lösung übrigens möglich: a) In der Schaltungssammlung ist ein Konzept angegeben, wie die funktion eines Schieberegisters auch aus Logik-Blöcken erstellt werden kann - dies läßt sich von 3 Bits leicht auf 10 Bits erweitern. b) Um Blöcke einzusparen kann auch der eine Block "Schieberegister" plus 3 Bits gemäß a) verwendet werden (1 Bit wieder zur "Übernahme"von S8 vonBlockausgang des "Schieberegisters)... Ihr findet alles in den Schaltungsdateien im Dateianhang hier... MfG Betel DateianhangDEMO_10-bit_Schieberegister.zip (524 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |