28.02.2017 13:48 | |
Beigetreten: 23.02.2017 Letzter Bes: 28.03.2023 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, bin Neuling im Bereich LOGO. Vielleich kann mir jemand helfen. Vier Ventile werden nach Tasterdruck mit unterschiedlichen Öffnungs- und Pausenzeiten angesteuert. Funktioniert auch gut. Ich möchte jedoch eine Endlosschleife programmieren die abläuft, solange ein Eingang auf 1 steht. Danke vorab für Eure Hilfe. DateianhangVentilsteuerung Mühlenfilter.zip (136 Downloads) |
28.02.2017 21:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.01.2025 Beiträge: 34557 Bewertung: (4313)
|
Dann sollte dies deinen Vorstellungen entsprechen.
DateianhangVentilsteuerung_Mühlenfilter_V2.zip (235 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
28.02.2017 21:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.01.2025 Beiträge: 34557 Bewertung: (4313)
|
Bitte schön, gern geschehen. |
24.05.2021 10:49 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für den Entwurf! Ich habe deine Schleife für mein Programm erfolgreich benutzt. Ich hoffe es ist ok, diesen Thread aufzuwärmen, aber der inhaltliche Zusammenhang passt sehr gut! Und ich habe gesehen, dass du auch noch aktiv bist! Je Nach Niveau wird bei mir eine andere Schleife angesteuert, die verschiedene Laufzeiten für die Ausgänge beinhalten. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich es anstelle, dass ein Niveau/Schleife erst durchläuft, bevor die Neue beginnt? ZB wenn ein Wechsel zwischen Niveau 1 (AI1=214) und Niveau 2 (AI1=213) stattfindet. Hier ist sowohl der Wechseln von unten nach oben, als auch der Wechsel von oben nach unten problematisch, weil die Schleifen sich überschneiden. Vielen Dank! (in der Zip befindet sich eine .Isc) DateianhangSchleifen.zip (102 Downloads) |
24.05.2021 13:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 25.01.2025 Beiträge: 34557 Bewertung: (4313)
|
Du hast doch Dauerschleifen. Woran erkennt man, wann eine Schleife durchlaufen ist? |
Folgen Sie uns auf