07.07.2009 23:03 | |
Beiträge: 43 Bewertung: (8) |
So etwa ?
DateianhangTorüberwachung2.zip (82 Downloads) |
07.07.2009 23:18 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
D A N K E !! Genau das Richtige. Ich werde es gleich morgen einbauen, Besten Dank für die schnelle Unterstützung. |
07.07.2009 23:48 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Hallo Haupty, habe auch mal was angehängt was dann allerdings, wie von dir gewollt mit einem Tasteingang läuft. Ist nur mal was ganz grobes und die Betriebstundenzähler laufen in der Simulation bekanntermaßen ungenau in der Logo aber richtig. Du könntest mal nach Zeitmessung oder Stoppuhr suchen um das genauer zu machen, oder einfach die Auf- Zeiten zählen und mittels Analogverstäker mit 10 multiplizieren, und und... Beispiele gibt´s genug im Forum. Entscheidend ist aber ein Eingangssignal,daß wirklich nur dann anliegt wenn auch geöffnet ist. Bei einer 12/24V Logo könnte man doch evtl. einen Reed Kontakt nehmen und direkt über die Logo versorgen. So läuft das ganze mit Niederspannung und du bräuchtest keinen Eingriff in die vorhandene Installation vornehmen. MfG. ring24h DateianhangTest_Tor_auf_zu_Timer.zip (75 Downloads) |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
13.07.2009 10:36 | |
Beigetreten: 11.11.2008 Letzter Bes: 12.08.2022 Beiträge: 719 Bewertung: (62) |
Genau, Hinweise darauf, siehe hier. MfG. ring24h |
Antworten wären einfacher, wenn bei Anfragen die Logo! Version (0BAx, R?...) und die Spannung (12/24, 24, 230) angegeben würde |
|
13.07.2009 13:06 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wußte doch, daß da schon mal sowas war... |
Folgen Sie uns auf