28.09.2013 21:38 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Hallo, ist denn der USB Treiber installiert, bzw eine serielle Schnittstelle am Rechner vorhanden ? Mfg Andy |
29.09.2013 08:14 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo, USB-Treiber ist installiert, serielle Schnittstelle hat mein Rechner keine. Gruß Martin |
30.09.2013 09:19 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo MarJo, bei LOGO!Soft Comfort mit Windows7 ist immer zu beachten, dass man Administratorrechte hat. In dem FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/77979929 sind die einzelnen Punkte nochmal beschrieben. Gruß, KM_AS |
Zuletzt bearbeitet von: KM_AS am: 30.09.2013 09:20 |
|
01.10.2013 18:51 | |
Beiträge: 28 Bewertung: (0) |
Hallo KM_AS, Danke für den Hinweis Jetzt hat auch mal das Update geklappt. Gruß Martin |
Folgen Sie uns auf