06.10.2016 14:52 | |
Beigetreten: 04.01.2016 Letzter Bes: 11.11.2019 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Christoph, ich hab ein Projekt mit einer CPU-1500 und einem TP900. Die Verbindung zwischen diesen beiden Geräten ist mittels Profibus projektiert. Leider habe ich die Schnittstellenparametrierung PLCSIM S7-1200 / S7-1500.PROFIBUS nicht (siehe Bild). Ich kann die Simulation der CPU sowie des TP starten, jedoch kann ich keine Verbindung zwischen den beiden Simulationen herstellen. Wie kann ich PLCSIM S7-1200 / S7-1500.PROFIBUS "installieren"? Gruß Fritz ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 06.10.2016 15:49:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
06.10.2016 15:20 | |
Beigetreten: 04.01.2016 Letzter Bes: 11.11.2019 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Dann besteht für mich keine Möglichkeit mein Projekt zu Simulieren? |
Folgen Sie uns auf