Industry Online Support
Technical Forum
13.04.2010 11:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Schau dir mal das "Schieberegister" an.... ...mit den dazugehörigen "Schieberegisterbits". |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 13.04.2010 11:26 |
|
13.04.2010 12:21 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo Dieter, kommt drauf an wie viele Schritte es werden sollen (also wie groß das Menü werden soll). Bis zu acht ist es mit dem Schieberegister möglich und sicherlich Blocksparender. Bei mehr als 8 musst Du mit Zählern unterschiedliche Meldetexte aktivieren, dann abfragen welche Meldung grad aktiv ist und abhängig davon Programmteil 1,2, 3... n ansteuern. Such doch mal rechts oben nach "LOGO Menüsteuerung" oder schau in der Sammlung von Betel oder auf www.siemens.de/logo-anwendungsbeispiele. Hier wird auch ein automatisches Schieberegister gezeigt bzw. neu (ganz unten) eine Menüsteuerung. |
Zuletzt bearbeitet von: Fux am: 13.04.2010 12:26 |
|
Folgen Sie uns auf