23.01.2012 11:32 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.11.2022 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo S aus KL, meinst Du diese Baugruppe? 6ES7138-4DC01-0AB0ET200S, EL-MOD., 1 STEP 5V/204KHZ Kennst Du das Handbuch hier? SIMATIC ET 200S Positionieren und, lade doch mal das Handbuch dass Du hast hier hoch. Da steht bestimmt was drin was wichtig ist für die Inbetriebnahme. Viel Erfolg Sabine |
23.01.2012 11:48 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hi. Das Handbuch von Siemens, das du vorgeschlagen hast, habe ich. Die Bedienungsanleitung der Endstufe ist hier: DateianhangMD24_MD28_Bedienungsanleitung.pdf (249 Downloads) |
23.01.2012 13:22 | |
Beiträge: 11 Bewertung:
|
Ok, vielen Dank Gruß Sven |
23.01.2013 10:29 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Inzwischen gibt es ja auch ein Schrittmotormodul mit integrierter Endstufe, die 1-Step-Drive (5APEAK 24-48V)für die SIMATIC ET 200 S: http://www.phytron.de/1-Step-Drive Ist eine gemeinschaftliche Entwicklung von Phytron-Elektronik und Siemens und kann direkt in die ET 200 S integriert werden. Vielleicht ist das für den einen oder anderen hilfreich (auch wenn dieserHinweis für denBetragsinitiator wohl1 Jahr zu spät kommt ;) |
Folgen Sie uns auf