22.06.2015 11:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Moin.
Bin auch der Meinung, das es dazu auch schon Beiträge gibt. Z.B. hier. Da gibt es 2 Lösungsvorschläge, einmal mittels Schwellwertschalter und noch einen mit Schieberegister. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.06.2015 11:56 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Wenn du Meldetexte im Logo-Display mit den Logo-Cursortasten durchscrollen willst, dann brauchst du nichts machen, einfach alle Texte gleichzeitig aktivieren. Mit der Priorität bestimmst du die Reihenfolge. Wenn du unbedingt einzeln selektieren willst, kannst du mein Schieberegister mit max. 15 Bit nutzen, das ich als UDF in einem Ordner zur Verfügung gestellt habe. Siehe Link UDF Schaltungssammlung |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |