04.11.2016 10:27 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Offline sind nachfolgende Kommunikationsverbindungen projektiert (Siehe Bild) |
04.11.2016 11:06 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
O.k. danke erst mal für deine Hilfe und ein schönes W.E. |
16.11.2016 08:00 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051) |
hi Eleu, Ich hatte schon mal ein ähnliches Problem mit einer S7-400. Damals half ein Firmware-Update. Die Version deiner CPU ist ja auch nicht gerade die neueste. Evtl ist da dieses Verhalten schon mal gefixt worden. schau dir mal die Notes von dem Betriebssytem-Updates an. Betriebssystem-Updates für CPU 319F-3 PN/DP Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |