14.01.2016 17:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 660 Bewertung: (193) |
Hallo 5p1k3,
im Handbuch finde ich folgende Angaben:
Nach der Tabelle wären beim TP1200 20.000 Einträge möglich, bei der RT Advanced die 500.000 Einträge pro Archiv. Ich lese es so, dass bei 10 Teilsegmenten in jedes Segment ein Zehntel der Gesamtgröße passt. Alle Segmente befinden sich in einer Datei. Um neue Archive zu erstellen, wenn ein Archiv gefüllt ist, müsste man Skripte verwenden. Der Vorteil ist, dass die Archivgröße dann quasi nur noch durch den Speicherplatz auf der Speicherkarte/dem USB-Stick begrenzt wird. Zudem hat man die Archive gleich sauber sortiert abgelegt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf