19.11.2018 04:26 | |
Beigetreten: 03.11.2018 Letzter Bes: 01.09.2023 Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe hier einen alten Beitrag gefunden zum Thema SELV https://support.industry.siemens.com/tf/ww/de/posts/selv/28123/?page=0&pageSize=10 Danach wird SELV durch auflegen von einem Schirm von Sensoren auf PE aufgehoben. Ich hatte schöne Mehrfachtaster von Gira und Jung gefunden die 6 bis 8 Tastpunkte in einer Dose Ermöglichen.Extra für 24 V ausgelegt. Dort wird jedoch SELV verlangt. Siehe unter Merkmale https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=653059 Da kann ich ohne Analog Signale die Taster verwenden, sobald jedoch ein Schirm aufgelegt wird geht es nicht mehr. Lösungen ? Edit Es könnte dann eine Logo mit eigenem Netzteil für Analogsignale als PELV und eine andere für die Taster als SELV betrieben werden. Oder kann auch eine Erweiterung an ein extra Netzteil betrieben werden? |
Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 19.11.2018 04:27:52Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 19.11.2018 04:31:36Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 19.11.2018 04:49:20Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 19.11.2018 04:50:37 |
|
20.11.2018 14:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 02.04.2025 Beiträge: 4740 Bewertung:
|
Wozu Schirm, das sind doch nur digitale Sigale am Taster! |
Folgen Sie uns auf