13.06.2018 16:52 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 09.02.2022 Beiträge: 125 Bewertung:
|
SELV, PELV und FELV sind vom Prinzip das gleiche, jedoch mit Unterschieden: SELV wird nicht geerdet PELV wird mit dem Minus geerdet, jedoch wenn im Schrank unterschiedliche Spannungen vorhanden sind. Z.B. 400V als Lastkreis und zu Steuerzwecken 24V. Um kein unterschiedliches Potential im Fehlerfall zu haben, muss der Minus geerdet werden. Unterschied SELV/PELV: Keiner. Wird etwas in der Anlage geerdet, wird PELV verwendet, ist hingegen alles isoliert, wird SELV verwendet FELV: Wenn alles nichts hilft, sind sichere Isolierungsmaßnahmen zu treffen, damit keine direkte und indirekte Berührung der aktiven Spannungen als Gefahr vorhanden sind. http://www.astech-hydraulik.com/blog/glossar/kleinspannungen-selv-pelv-und-felv/ |
Zuletzt bearbeitet von: AESURFER am: 13.06.2018 16:52:40 |
|
Folgen Sie uns auf