13.03.2016 22:48 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Abend Ich habe mit meiner 0BA6-Steuerung (12/24, Siplus-Version) probiert zwei Sensorsignale (0-10V) miteinander zu verrechnen. Als Ausgang wollte ich 0-5V um ein weiteres Steuergerät anzusteuern, dazu ist die AM2 AQ-Erweiterung angebaut. In der Simulation funktioniert es eigentlich ganz gut, aber wenn ich das Ganze in echt laufen lasse, tut sich nichts. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG stw1000 DateianhangAnsteuerung Steuergerät.zip (24 Downloads) |
14.03.2016 06:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4069) |
Habe mal in deiner Schaltung ein bisschen aufgeräumt und nach deinen Angaben angepasst. Der Sinn der Parametrierung des Drehzahlsensors ist mir nicht ganz verständlich, habe es aber erst einmal so übernommen. Wenn du nach der Addierung der maximalen Werte beider Sensoren 1800 Einheiten erhältst, sollen ja 5V (entspricht 500 Einheiten) als Maximum ausgegeben werden. Ergo: 1800/500 = 3,6. Das ist der Teilungsfaktor. Da du aber in der Logo nicht durch 3,6 teilen kannst (die Logo beherrscht nur Festpunktzahlen), müssen die 1800 mit 10 multipliziert werden und anschließend durch 36 geteilt werden. Der Analogkomperator ist kein Addierer, sondern ein Differenzierer. Deswegen hast du wohl beim Distanzsensor mit -1 verstärkt. Zu deiner Aussage:
Arbeitet denn das AM2 AQ? Leuchtet die RUN/STOP-LED am Modul grün? Wird das Modul mit Spannung versorgt? DateianhangAnsteuerung Steuergerät_V2.zip (35 Downloads) |