17.07.2007 08:30 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, ich hab da ein problem. ich mußte meinen rechner neu installieren. nun habe ich das problem, daß in der WinLC RTX der SFC14/15 fehlt. ich nutze das, um auf meinen rechner die programme zu testen. vor der neuinstallation war alles i.O. ich nutze Step7 V5.4 SP2, WinLC RTX V4.02 SP1 kann es eventuell sein, daß ich noch Simatic NET installieren muß? des weiteren hab ich noch im Komponenten Konfigurator folgende Meldung: "Der ACE Manager konnte nicht gestartet werden." Hinweise => Mögliche Ursache: · ACE Komponente ist nicht installiert. · Nicht erfolgreiche Registrierung Mögliche Aktion: · ACE Komponente installieren. Kommt mit SIMATIC NET (ausnahme Win2000), WinCC dies wäre dann noch ein Hinweis darauf, daß ich Simatic NET noch installieren muß. würde ich nach der installation beide Probleme behoben bekommen? vielen dank für eure hilfe |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
17.07.2007 09:19 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
das problem "Der ACE Manager konnte nicht gestartet werden." hab ich mit der Simatic NET- Installation behoben. das Problem mit dem SFC14/15 bleibt erhalten. wieso sind diese Bausteine nicht in der RTX vorhanden? |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
18.07.2007 07:14 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
so ist es, da ich aber lokal auf meinem rechner arbeite und damit auch keinen CP hab, kann ich ihn zwar konfigurieren, aber die systemdaten anschliessend nicht auf meine interne RTX spielen. damit hab ich dann folgende fehlermeldung: Laden in Baugruppe (33:53773): (D20D) Der SDB ist nicht auswertbar (z. B. unbekannte Nummer). Laden in Baugruppe (13:4718): SDB 3 kann nicht geladen werden. Laden in Baugruppe (13:4732): Die Hardware Konfiguration der PC-Station stimmt nicht mit der im Komponenten Konfigurator überein. Laden in Baugruppe (13:4589): Die Systemdaten können nicht auf die Baugruppe WinLC RTX - (R0/S3) der Station premium control geladen werden. aber irgendwie muß es gehen, denn vor der neuinstallation geht es und bei meinen kollegen funktioniert es auch. wir wissen nur nicht mehr, wie wir das hinbekommen haben. danke für eure hilfe! |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf