Industry Online Support
Technical Forum
11.06.2009 14:57 | |
Beiträge: 293 Bewertung:
|
Hallo. In der Schaltungssammlung von Betel solltest du was finden. /tf/WW/de/Posts/17824#top Ich meine da mal was mit Rampe gelesen zu haben. Sonst einfach mal oben rechts ins Suchfeld Rampe eingeben. Gruß René |
12.06.2009 06:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Gestaltet sich etwas schwer, wenn nichts fließt, kann man nichts überwachen. Dachte an eine Strom-Überwachung, stellt sich nun die Frage, wenn die Pumpe 0 bar fördert, läuft sie, also sone Art "Standby", oder ist sie dann auch komplett aus? Es gibt Schaltgeräte, die bei den Strom überwachen und so das Trockenlaufen der Pumpe verhindern. tele Haase hat solche Überwachungsgeräte, kosten allerdings ein paar Eu's. Evtl. ist das ein Ansatz? |
Folgen Sie uns auf