21.04.2016 19:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082) |
Hallo nuberr, tut mir leid, dass ich dir jetzt erst antworten kann. Zur Siemens BestellNummer 6ED1057-3BA00-0AA8: Siehe z.B. hier:
Edit: |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 21.04.2016 19:50:51 |
|
22.04.2016 11:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 33033 Bewertung: (4082) |
Für den Schieberegler benötigst auch ein Vorwiderstand. Das Ganze wird als Spannungsteiler aufgebaut. Der Vorwiderstand muss den 1,4fachen Wert des Schiebereglerwiderstands haben. Und du musst auf einen analogen Eingang. Das Selbe gilt für das im Zylinder eingebaute Stellungspotentiometer. Im Anhang mal das Datenblatt des Zylinders. Daraus kann man erkennen, dass der Wert des Potis 10kΩ beträgt. DateianhangDC_Elektrozylinder_DSZY1_Poti.pdf (107 Downloads) |
22.04.2016 11:33 | |
Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
okay anders herum, warum brauch ich eine vorwiederstand für den Poti? |