04.10.2011 10:20 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Schau dir mal den Vor-/Rückwärtszähler an... |
04.10.2011 13:11 | |
Beiträge: 62 Bewertung: (3) |
guck mal meine /tf/WW/de/Posts/63753#top warscheinlich diese kann helfen. Kann man bis der Ewigkeit erweitern, 5,6..10 Ventilen |
05.10.2011 13:33 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Elektro1, ich vermute mal deine Frage bezieht sich auf eine LOGO! der Serie 0BA5 oder 0BA6.. Auch hast du keine Angaben zur Realisierung der Abfolge, deren Auslösung, Fortschaltung und Abbruch/Ende oder zwischenzeitlicher Abbruch mitgeteilt? Lösungsansätze können sein: - Schieberegister per Schaltung realisieren (vgl. meine Schaltungs- und Linksammlung) - Takt per Impulsgebener (= jedert Takt hat gleiche Länge) ODER Takt mittels Wischrelais, Versögerungen oder anderen Zeitbausteinen individuell für jedes Ventil - Zyklussteuerung? 1x, nx oderunendlich (ggf. über start/stop) ... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf