22.02.2014 04:37 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
I have a drive simens SIMOVERT 6se7031 vc-5ef60 which as you can modify the parameters of the drive the other downside is that when I boot the drive to the right direction for this tour izqquierdo sense for a while then back to the right direction is what I want boot just the right sense |
24.02.2014 15:26 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 6001 Bewertung:
|
Dear zorozabal, It seems that the catching, flying restart,function is activated. P583=1. Usually the the MASTERDRIVES starts then with the max frequency of p452in clock wise direction and then counter clock wise with an adjustable speed and current. Depending on the load, the current ia able to move the rotor. The direction can be choosen by the control word 1 Bit 11 (p571) and bit 12 (p572). Details are found in the function diagram -620- as well as section 7.2.6 in the MASTERDRIVES VCs 3.4 compendium. |
With best regards, |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Ihr könnt die neue Oberfläche erkunden, indem ihr der Textbox in der rechten Spalte folgt. Alternativ gelangt Ihr mit dem folgenden Link zur Startseite des neuen Forums:
https://sieportal.siemens.com/de-ww/support/forum
In den kommenden Tagen werden wir die Konfiguration so umstellen, dass Ihr per Standard ins neue Forum geleitet werdet. Das klassische Forum wird parallel mit allen bekannten Funktionalitäten erreichbar bleiben. Der Inhalt wird in beiden Oberflächen konsistent sein.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft des Forums mit Euch. Danke für Euer Engagement!
Viele Grüße,
Das Forum Support-Team
Folgen Sie uns auf