25.11.2016 06:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30850 Bewertung:
|
Es gibt ja die Möglichkeit, den Ausgang eines Block in der Simulation zu setzen. Mit der LSC V8.1 ist dies nicht mehr möglich, es führt zu einer Fehlermeldung. Schönes Wochenende, Herr Ploch.... DateianhangSimulation_LSC_V8.1.wmv (35 Downloads) |
25.11.2016 14:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2023 Beiträge: 30850 Bewertung:
|
Du hast z.B. 2 LOGO!s im Master/Slave-Verfahren und benutzt einen (oder mehrere) Eingänge des Slaves im Programm. Nun willst du in der Simulation das Programm testen. Beim Master kannst du ja die Eingänge in der Simulation schalten (tasten), den Slaveeingang hast du ja nicht direkt im Masterprogramm. Den Eingang des Slaves holst du dir ja als Netzwerkeingang. Den kannst du aber wiederum in der Simulation nicht schalten wie einen normalen Eingang. Mit der in LSC V8.1 vermissten Funktion kannst du aber den Blockausgang auf 1 bzw. 0 setzen. DateianhangNetzwerkeingang_simulieren.wmv (35 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf