03.05.2019 10:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Verstehe ich das jetzt richtig, dass du dein Programm nur angezweifelt hast, weil die Schaltuhren die Ausgänge Q1 und Q2 nicht geschaltet haben? Über die Taster wurden sie geschaltet? Wenn ja, dann ist der Zusammenhang jetzt klar. So hattest du den Fehler aber nie beschrieben. Du hast immer nur geschrieben: Dier Ausgänge 1 und 2 schalten nicht. Wenn die Real Time Clock (also Datum und Uhrzeit) nicht gestellt sind (wie im Auslieferungszustand), arbeiten die Schaltuhren der LOGO! nicht. Schau dir mal dies Thema an: Mit Siemens Logo erkennen, dass Uhrzeit/Datum noch nicht gesetzt wurde |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05/03/2019 10:29:08 |
|
03.05.2019 10:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32847 Bewertung: (4061)
|
Mir auch. Ich schätze, den anderen Usern auch. So etwas ist immer unbefriedigend. |
Folgen Sie uns auf