12.03.2012 12:13 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo zusammen, bitte nicht verschieden Themen vermischen. Unter „Elektrische Installation“ steht: …. Wenn der SINAMICS G110-Umrichter an einem Einphasennetz mit geerdetem Nullleiter betrieben wird, kann auch ein FI-Schutzschalter vom Typ A eingesetzt werden…… = klassische Nullung (siehe Netzformen, oder FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25220071) und handelt vom Fi-Schutzschalterbetrieb und nicht von NotAus. Aber so wie ich das ganze sehe geht es hier ja um das Thema „NotAus“. Und hier ist der G110 denkbar ungeeignet; siehe hierzu das Kapitel Inbetriebnahme. ….. Not-Aus-Einrichtungen nach EN 60204 IEC 204 (VDE 0113) müssen in allen Betriebsarten des Steuergerätes funktionsfähig bleiben. Ein Rücksetzen der Not-Aus-Einrichtung darf nicht zu unkontrolliertem oder undefiniertem Wieder-anlauf führen….. und ……Das Gerät darf nicht als ‚Not-Aus-Einrichtung’ verwendet werden (siehe EN 60204, 9.2.5.4)…… Das Thema G110 und NotAus ist nur mit externen Notausschützen (am Umrichter Ein- und Ausgang) möglich; gegen eine mögliche Zerstörung von Komponenten kann AUS 3 helfen. Grundsätzlich gilt: der G110 ist denkbar ungeeignet für das Thema „NotAus“. Hierzu gibt es andere (auch günstige) Varianten des SINAMICS, z.B. PM240 mit CU240E-2 oder alle -F (steht für faile safe) CUs. Und noch einen Tipp: wenn nur Kategorie 1 (NOTAUS) erreicht werden soll, reicht eine CU mit STO (safe torque off), bei höheren Kategorien sind andere CUs notwendig. |