Industry Online Support
Technical Forum
27.09.2010 12:07 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Hallo, ich gehe mal davon aus, das Umrichter, Motor, Verkabelung usw. in ordnung sind, und das zwischen Umrichter und Motor kein Schütz (o.ä.) ist. Deshalb tippe ich auf nicht korrekt ausgeführte „Schnell-Inbetriebnahme“ und hier speziell auf die MotID. Zum grundsätzlichen Vorgehen: - erst Schnell-Inbetriebnahme, am besten gleich mit Sensorloser Vectorregelung, ab-arbeiten (falls das nicht fuktionieren sollte mal mit U/f-Kennline probiert, oder die Motordaten berechnet bzw. selber ermittelt werden(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37690358)) - wenn das alles klappt den Umrichter mit Geber in Betrieb nehmen (siehe auch Funktionshandbuch Kapittel 6.10.3 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31676845) |