Industry Online Support
Technical Forum
09.09.2009 20:24 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo Herr Wolf, normal sind die mit dabei. Pro Packung immer einer. Es wird nur eine Profilschiene in der entsprechenden Länge benötigt z.B. SIMATIC S7-300, PROFILSCHIENE L=530MM 6ES7390-1AF30-0AA0 oder soll es auch möglich sein wärend des Betriebes Baugruppen zu wechseln hier wird dann eine speziele Profilschiene benötigt "FUNKTION ZIEHEN UND STECKEN" z.B. für 483mm länge Max.5 Module 6ES7195-1GA00-0XA0. Gruss Daniel |
Zuletzt bearbeitet von: dalbi am: 09.09.2009 20:42 |
|