13.08.2017 13:10 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Hier mal der Ausschnitt dazu DateianhangSensor forum.zip (33 Downloads) |
13.08.2017 18:32 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Möglicherweise ist die Sonde defekt ! Habe nur -400mm und 2000mm in der Anzeige Sichtbar. Keine Werte dazwischen. Bitte nochmal kontrolieren bevor ich den Sonsor zurückgeben muss. Sensor Dattenplatt DateianhangUltraschallsensor UC2000-30GM-E6R2-V15.pdf (24 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Intel am: 13.08.2017 18:40:03 |
|
13.08.2017 18:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.04.2023 Beiträge: 29566 Bewertung:
|
Meiner Meinung nach wäre dies der richtige Sensor: Ultraschallsensor UC2000-30GM-IUR2-V15 Wobei ich jetzt nicht gesucht habe, ob es den auch ohne Programmierschnitte gibt. Ob du diese brauchst, weiß ich nicht. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.08.2017 19:18 | |
Beiträge: 203 Bewertung:
|
Ist mir gar nicht aufgefallen das ist die Erklärung mit dem fehlenden Signal. |
Folgen Sie uns auf