29.10.2021 12:05 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo Marvin, haben Sie bei der Einstellung bei "AI-Konfiguration" auch einen "Endwert Energiezähler" festgelegt? Bei den Nutzdaten empfehle ich die Einstellung "2 Byte E/2 Byte A". Weiterhin müssen Sie für die Baugruppe unter "AI3 > Eingänge" die Parameter für die Außenleiter eingeben. Für die Messung unter Stromwandler Primärstrom" müssen Sie den Primärstrom für den Stromwandler angeben. Es gibt im Netz ein Anwendungsbeispiel mit dem Energy Meter, mit Dokumentation und Beispielprojekt. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Energiedatenerfassung mit dem Energy Meter der S7-1200 (Beitrags-ID: 109739414) Cicero |
Folgen Sie uns auf