16.06.2009 15:27 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hallo, Vista wird unterstützt. Ausser die 64Bit-Version. siehe nachfolgendene Link https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&objid=10805253&treeLang=de Nach einem Upgrade wirds wohl funktionieren, so du nicht die 64Bit- Version hast. Ich habe da mal eine hilfreiche Signatur gelesen: "Versuch macht kluch" Gruß René |
Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 16.06.2009 15:30Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 16.06.2009 15:29Zuletzt bearbeitet von: Rene_10r am: 16.06.2009 15:28 |
|
16.06.2009 15:31 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Es wäre möglich, dass Du ein Gerät mit Erzeugnisstand 3 hast. Den Erzeugnisstand hast Du auf dem Gehäuse abgedruckt. Siehe: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18298033 Die V6.1.17 geht für E-Stand 1+2. Ab E-Stand 3 ist ein weiteres Update nötig auf V6.1.5. In der Software siehst Du unter "Extras > Geräteauswahl" dann auch ein neues LOGO! Gerät 0BA6 ES3. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.06.2009 15:43 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Da sollte er ja mit der V 6.1.5 auf der sicheren Seite sein. |
02.07.2009 07:51 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung: (46) |
Hallo! |
Zuletzt bearbeitet von: raz am: 02.07.2009 07:53 |
|