01.03.2020 14:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 1961 Bewertung:
|
Hallo ks-logo, willkommen im Forum. Ein anderer Ansatz wäre wenn die Wochenschaltuhr jeden Tag um 0:00 Uhr einen Impuls ausgibt, der gezählt wird. Die Zählung wird durch die Jahresschaltuhr am 01.01 um 0:00 zurückgesetz. Damit durch die Imoulse auf beiden Eingängen des Zählers nicht die Zählung verschiebt ist der Startwert auf 1 zu setzen. So wird jeder Tag eines Jahres einfach durchgezählt. Ein Beispiel füge ich mal an. mfG Ella_68 DateianhangTagzähler.zip (37 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/01/2020 15:00:43Reset B004 umgelegt |
|
01.03.2020 17:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 31552 Bewertung:
|
Hier ein Programmvorschlag (siehe Anhang). Voraussetzung ist, dass der Initiator für die Grundstellung der Position Nocke 1 (Dezember + Januar) des Nockeninitiators entspricht. Vor dem Einschalten der LOGO! bzw. vorm dem Schalten der LOGO! in Start muss der Schalter an I3 (Freigabe) ausgeschaltet sein. Jetzt kommt es darauf an, in welchem Monat die LOGO! eingeschaltet wird. DateianhangSolarnachführung_0BA8.Standard.zip (61 Downloads) |
01.03.2020 18:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 31552 Bewertung:
|
Ein Feedback wäre wünschenswert... |
01.03.2020 19:34 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.12.2023 Beiträge: 1961 Bewertung:
|
Hallo ks-logo, Beim Programmieren eines Beispiels hab ich festgestellt, das es auch ohne Zähler, mit 6 Uhren und nur 6 Nocken gehe. Dabei ist die Erste Nocke auch der Nullpunkgeber. Allerdings wird nach jedem Programmstart (z.B. Stromausfall) autom. zuerst die Kalibrierung durchgeführt, bevor die aktuelle Position angefahren wird Ein Feedback wäre echt Cool ! mfG DateianhangWinkelsteuerung für Nockenposition.zip (47 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 03/01/2020 19:35:10 |
|
01.03.2020 19:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 05.12.2023 Beiträge: 31552 Bewertung:
|
Ich finde es immer wieder prickelnd, wenn solche Info's nach Erstellen eines Programms kommen... |
Folgen Sie uns auf