02.01.2016 21:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067) |
Hier mal der nächste Vorschlag...
DateianhangTest_V3.zip (108 Downloads) |
03.01.2016 14:20 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Schade, aber so ist es nunmal. Man muss eben erkennen, wann mit der Logo das Ende der Fahnenstange erreicht ist ;)... Schönen Sonntag dir!! |
03.01.2016 14:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067) |
Mir ist gerade eingefallen, dass ich für einen anderen Zweck diese Wandlung für einen Uhrzeiteintrag schon mal gemacht habe. Da ich gleich mal weg muss, bin ich eine Zeitlang mit nicht am Rechner. Wenn du etwas warten kannst, passe ich das Beispiel für deinen Fall an. DateianhangSchaltuhrzeit_Wandung_HEX_in_Dezimalzahl.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 03.01.2016 15:07:36 |
|
03.01.2016 15:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067) |
So, hier ist das angepasste Programm mit deinem Wort aus dem VM-Bereich, VW36. Und das Programm funktioniert, ist in der Logo ausprobiert. DateianhangSchaltuhrzeit_Wandung_HEX_in_Dezimalzahl_mit_VW36.zip (92 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
04.01.2016 04:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32898 Bewertung: (4067) |
@Scorp, ja, dass mit dem Zahlen-WirrWarr ist wirklich merkwürdig. Edit: https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/mit-uhrzeit-rechnen/122441?page=0&pageSize=10 |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 04.01.2016 05:17:34 |
|