11.09.2018 20:03 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 24.04.2024 Beiträge: 1963 Bewertung: (272) |
Hallo, ich gehe einmal davon aus, dass Du eine Karte Kleiner Hinweis am Rande, hier hilft immer die MLFB der Baugruppe . Du kannst die Karte kalibrieren - wie es geht wird hier im Funktionshandbuch (Kapitel 7.1.2 Seite 106) beschrieben. Die Karte hat bei 10 V Messbereich (bei 27648) eine Auflösung von 0,36 mV je Inkrement. Die Gebrauchsfehlergrenze (Genauigkeit) Einen Messwert im Bereich von 0,7 mV mit einem 10 V-Messbereich zu messen ist messtechnisch ungeeignet. Faustregel ist im oberen Drittel des Messbereichs messen (wenn es möglich ist). Du versuchst hier allerdings im Bereich von 0,01 % des Messbereichs genau zu messen. Solltest Du solche kleinen Spannungen messen wollen, dann wäre ein ET 200SP Analogeingabemodul AI 4xRTD/TC 2-/3-/4-wire HF (6ES7134-6JD00-0CA1) mit dem Messbereich 50 mV das Richtige. Was möchtest Du genau messen? Was für eine Applikation hast Du? Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.09.2018 08:16:05Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf