07.06.2014 09:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine mögliche Lösung des Ganzen! Bei dem 2Hz-Takten gebe ich zu bedenken, das es für die Relaisausgänge nicht so gesund ist mit solch kurzen Schaltabständen zu arbeiten. Da es bei deiner Anschaltung der Eingänge auch dazu kommen kann, das weder I1 noch I2 aktiv sind, würde ich das dahingehend ändern, das 0 an I1 = Normalbetrieb und 1 an I1 = Alarmmodus bedeutet. Somit hast du I2 dann ggf als Resettaster frei, um die Abläufe vor Ende der einzelnen Zeiten abzubrechen! DateianhangAlarmanlage 3.zip (57 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 07.06.2014 09:58 |
|