19.02.2024 10:49 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 216 Bewertung: (6) |
Die Projekttexte kann man "Sprachen & Ressourcen" einsehen. |
19.02.2024 10:56 | |
Beigetreten: 12.04.2023 Letzter Bes: 06.01.2025 Beiträge: 183 Bewertung: (4) |
Schliesst aber Faceplatetexte nicht mit ein. |
20.02.2024 07:56 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 17.01.2025 Beiträge: 14593 Bewertung: (1818)
|
Hallo Bezar_87 Nein die Faceplate Texte tauchen nicht in den normalen Projekttexten auf, da das Faceplate ein Container ist. Entweder direkt im FP ändern/proektieren oder Export/Import über die Bibliothek: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109813308/151573441163 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf