10.10.2016 14:09 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 91 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte ein Simatic V5.5 SP4 HF8 Projekt, in mein TIA Portal V13 Upd 9 migrieren. Nun habe ich aber ständig das Problem, dass er immer sagt, dass ich die Meldenummernvergabe CPU-weit vergeben soll... Das Problem ist aber, das der Punkt angewählt ist. CPU-313C (313-5BF03-0AB0) V2.6 Ich will das Projekt eigentlich nur migrieren, da wir original so ein älteres OP7 Panel haben, aber dafür keine Software. Mit Step 7 habe ich aber nicht die richtige Softwareversion des HMI's. Da kann ich nur bis V1.8.x auswählen. Kann mir da vielleicht jemand helfen...?? Gruß |
10.10.2016 14:30 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 22587 Bewertung:
|
Hi, das OP7 wird doch vom TIA gar nicht unterstützt, da brauchste deswegen auch nicht zu migrieren. Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.10.2016 14:34 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 91 Bewertung:
|
Hi, also momentan habe ich die komplette Hardware Konfiguration mit dem TIA Portal hochgeladen. Das Programm und die WinnCC Dateien, sind aber alle im Simatic Manager... |
10.10.2016 14:38 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 22587 Bewertung:
|
Hi, jetzt wird es etwas undurchsichtig. Die Migration braucht keine hochgeladenen Daten. Und wo ist den jetzt das OP7 da im Spiel? Wegen den Meldenummern: Kannst du mal im Simatic Manager an der CPU -< spezielle Obbjekteigenschaften -> meldnummern von dem Dialog einen Screen anhängen?
Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 10.10.2016 14:42:15 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.10.2016 14:45 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 91 Bewertung:
|
Also, die originale Anlage läuft bei uns in der Produktion noch mit einem OP7... Dann habe ich, da wir keinerlei Software für das OP7 haben, im Simatic Manager ein neues Projekt erstellt (alle Bausteine eingefügt) und eine neue Hardwarekonfiguration mit dem neuen Panel erstellt. Jetzt wollte ich das aber migrieren, weil ich im Simatic Manager (im Hardewarekatalog) nicht die aktuelle Softwareversion des Panels habe. Das Problem dadurch ist, dass ich die Bilder für das Panel nicht in das Panel laden laden kann. Ich möchte nun ein Projekt mit der S7-313C CPU und dem KTP 600 Panel migrieren. Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: S_Liner am: 10.10.2016 14:48:05Zuletzt bearbeitet von: S_Liner am: 10.10.2016 14:51:33 |
|
10.10.2016 14:56 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 22587 Bewertung:
|
Hi, tja laut deinem Screen ist in dem projekt leider das falsche Meldenummernverfahren aktiviert (Projektweit). Versuch mal folgendes: Falls die Meldenummernvergabe "projektweit eindeutig" eingestellt wurde und Sie wünschen eine "CPU-weit eindeutige" Vergabe, so gehen Sie wie folgt vor: Markieren Sie im SIMATIC Manager das entsprechende Projekt bzw. die Bibliothek. Wählen Sie den Menübefehl Datei > Speichern unter. Aktivieren Sie im Folgedialog das Kontrollkästchen "Mit Reorganisation" und geben einen neuen Namen an. Starten Sie den Vorgang "Speichern unter" mit der Schaltfläche "OK". In einem der folgenden Dialoge können Sie die "CPU-weit eindeutige" Meldenummernvergabe festlegen.
Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 10.10.2016 14:59:14 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
10.10.2016 14:59 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 91 Bewertung:
|
Ah ok, dann werde ich das mal probieren.. Erst mal vielen Dank... |
10.10.2016 17:43 | |
Beigetreten: 22.09.2015 Letzter Bes: 03.12.2024 Beiträge: 91 Bewertung:
|
Alles klar, hat geklappt... Vielen Dank für deine Hilfe Beste Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf