13.05.2021 11:47 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 03.02.2024 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Schönen Feiertag Zusammen, ich habe mal die LOGO! Dateien als ZIP-File als Anhang hinzugefügt. Die Panel Daten (WinCC) sind aktuell als ZIP File größer als 4 MByte ( 5,3 MByte ) Hat da jemand einen Tip wie ich die kleiner bekomme ? Oder würde nur eine Teilmenge der Dateien für eine Inspektion reichen ? Viele Grüße Sven DateianhangSPS_UG.zip (152 Downloads) |
13.05.2021 12:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32845 Bewertung: (4061)
|
Nutze die Archivierungsfunktion von TIA. Projekt > Archivieren |
14.05.2021 15:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32845 Bewertung: (4061)
|
Du kannst es auch auf einem anmeldungsfreien Filehoster hochladen, z.B. File-Upload. Dann kannst du den Link posten und die Moderation bitten, die Datei herunter zu laden und an deinen Beitrag an zu hängen. |
14.05.2021 15:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32845 Bewertung: (4061)
|
Setze mal bei den Verbindungen die Checkmark bei "Zyklischer Betrieb". |
14.05.2021 17:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 32845 Bewertung: (4061)
|
Also ich kann da nichts feststellen. Ist auch schwer, da ich nicht deine komplette Hardware habe und das HMI nur in der Simulation laufen lassen kann. Ebenso habe ich nur eine LOGO!8.3. Für die anderen beiden LOGO!s habe ich zum Testen die Hardwareauswahl auf LOGO!8.FS4 umgestellt. Da kann ich keine Probleme feststellen. Vielleicht solltest du einen Support Request starten. |
Folgen Sie uns auf