28.01.2009 14:55 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo gemeinde, ich habe ein projekt, wo ich meine störmeldungen über variablen (string) konfiguriert habe. wenn ich jetzt diese störmeldungen exportiere, um sie in einem anderen projekt importieren zu können wird zwar die "MessageText.csv" angelegt, aber die störmeldungen fehlen komplett! es schaut so aus, als würde nur der kopf der datei erzeugt: "//Hinweis: Diese Exportdatei im CSV-Format darf nicht über Doppelklick auf die Datei geöffnet werden!" "//Bitte öffnen Sie diese Datei über den Menübefehl Datei > Öffnen von MS-Excel." "$_Languages" "7(1) Deutsch (Deutschland)";"9(2) Englisch (Großbritannien)" "$_Typ(MessageText)";"$_Attrib(MultiLanguage)" "//$_Export am 27.01.09 10:31:47" "Störung zentral: <###>";"failure central: <###>" "<###> Störung: <###>";"<###> failure: <###>" das ist alles, was generiert wird. aber es müßte noch folgendes kommen: Störung zentral: {Fehlertext_zentr_01} und das entsprechend häufig. hab da ca. 2000 zeilen mit verschiedenen konfigurationen. das möchte ich nicht im anderen projekt alles wieder händisch nachpflegen. noch dazu, da man ja nur immer eine zeile kopieren/einfügen kann... wir nutzen ProoTool/Pro RT V6.0 SP2 ich hoffe, mir kann jemand weiter helfen. vg gochtel |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 28.01.2009 14:57...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
28.01.2009 17:18 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich glaube auf diesem Wege wird man da nichts machen können. Die Variablen werden immer als "####" angezeigt. Hast Du mal die Meldungen als "Text file" exportiert? -> Störmeldungen öffnen und dann unter "Bearbeiten" schauen. Wenn bei Dir nicht "Import und Export" aufgeführt ist, dann schau Dir diesen FAQ an. -> http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11637237 In dem Textfile werden zwar auch "####" angezeigt, es wird aber zusätzlich die dazugehörige Variable mit aufgeführt. Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.01.2009 07:04 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
SUPER!!! YES, das war die richtige info. ich hab es bis dato nur mit rechtsklick auf die störmeldungen und export probiert. da kam das aus meinem ersten beitrag raus. mit deinem tip, hab ich genau das, was ich brauchte! sehr schön, du hast mir mindestens 2h arbeit gespart! ich glaub, ich mach heut zeitiger feierabend... danke und bis demnächst gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|