03.08.2020 19:23 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1367 Bewertung: (42) |
Die Ladegerätesteuerung funktioniert einwandfrei - nach dem Einschalten wird ein leerer Akku bis zur Ladeschlussspannung aufgeladen, die Ladezeit und die Ah mit 100mAh Auflösung angezeigt und permanent gespeichert (Löschung erfolgt erst bei erneuten Laden - also letzte Ladung bis dahin sichtbar). Im Datenlogger werden über Monate die Spannungs-, Strom- und Ah Werte abgelegt. gewünschte Erweiterung (rechts Blatt 1) Ah Auflistung für jeden Wochentag: Problematik erneutes anstecken resetet Tagesstand. Wird nicht jeden Tag angesteckt (also 230V u.U. Tagelang nicht vorhanden), manchmal aber mehrfach an einen Tag. Die vergangenen 5 - 6 Tage sollen immer angezeigt werden. Also Sonntag löscht den Montag geht nicht da uU am Sonntag nicht in Betrieb. Die Tageswerte der Vorwoche sollen selbstverständlich auch gelöscht werden. Garantiert ist das jeden 4. Tag geladen wird. DateianhangLogo-Ladegerät-Steuerung-24V-2020-08-03.zip (100 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 08/03/2020 20:12:58 |
|
04.08.2020 04:05 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 2282 Bewertung: (99) |
Hallo ernstho, Ganz schön harte Nuß ! Hier mal ein Lösungsansatz von mir: Erstmal benötigt man eine Wochenschaltuhr für jeden einzelnen Tag, die den entsprechenden Zähler freigibt. Zum anderen ein Wochenschaltuhr die jeden Tag um 0:00 Uhr einen Impuls abgibt, der den Zähler des anstehenden Tages erst mal auf 0 setzt. Mit diesem Impuls wird auch das remanentes RS-Glied des Tages gesetzt und das des nächsten Tages (oder mehrere Folgetage) zurückgesetzt. Wird wegen fehlender Spannung ein RS nicht gesetzt, wird bei Spannungswiederkehr der Inhalt vom Zähler zurückgesetzt. Das Beispiel beinhaltet nur den Montag und Dienstag. Doch auch so glaub ich das Du verstehst aus was ich hinaus will. Vielleicht kann Dir das ein wenig Weiterhelfen. mfG Ella_68 DateianhangSchaltplan1.zip (93 Downloads) |
04.08.2020 08:19 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1367 Bewertung: (42) |
Danke Ella_68, mit Impulsen der Wochenschaltuhr geht es schon einmal gar nicht, da eher selten um Mitternacht eine Spannungsversorgung ist. (ist ein Tragbares Ladegerät). Jeden Wochentag eine Schaltuhr ist klar. Das am Montag der Zählerstand nur einmal zurückgesetzt wird habe ich nun in der Schaltung integriert. Wird am zB. Donnerstag wieder geladen, so wird der Montag RS zurückgesetzt. Das bei allen Tagen ... damit wäre das Mehrfachladen an einem Tag gelöst. Noch nicht gelöst ist das die Vorwoche nicht gelöscht wird - erfolgt eine Ladung zB am Mittwoch dann wird diese erst überschrieben wenn wiederum an einem Mittwoch eine Ladung erfolgt. Ein Ansatz dazu wäre der Eimerkettenspeicher welcher den Wochentag (als Zahl) und den dazugehörigen Zählerstand weiterschiebt ? zB: 1 51Ah ..Montag 3 104Ah 4 20Ah ... Donnerstag 6 89Ah DateianhangLogo-Ladegerät-Steuerung-24V-2020-08-03.zip (92 Downloads) |
05.08.2020 12:09 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Je nach Geschmack kommt auch eine andere Variante in Frage, 7 Textmeldungen für 7 Wochentage und 6 Textmeldungen für 6 Tagesschaltzeiten. Durch die Meldungen kann man bequem mit den Cursortasten blättern und die Nutzung von Datum und Uhrzeit der Meldetextaktivierung ist möglich. Im Anhang ein Beispiel mit gesamt 2 Textmeldungen, dass einfach erweiterbar ist. Ich weiß allerdings nicht, ob Datum und Uhrzeit der Meldetextaktivierung bei Netzausfall erhalten bleiben, müsste man ausprobieren. M.f.G. Scorp DateianhangAuflistung1.zip (82 Downloads) |
05.08.2020 21:43 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 08.10.2024 Beiträge: 1367 Bewertung: (42) |
Anbei die Endversion... Die sechs letzten auf einer Seite geht nicht ... max 8 Zahlenwerte. Ticker kommt für mich nicht in Frage ... soviel Zeit hab ich nicht Das mit den Uhrzeiten ist hier nicht gefordert. Nun: 2 Seiten ... die letzen 8 Ladungen sind mit Wochentag (Zahl) und Ah die eine Kommastelle zeige ich nicht an da noch 8 Arithm. Blöcke erforderlich wären. Ist so perfekt für mich - ich habe den Überblick von etwa einer Woche und sehe auch wenn an einem Wochentag mehrere Ladungen waren (passiert wenn sehr wenig drinnen ist und bei Arbeitspausen nachgeladen wird). Übrigens die Strommessung erfolgt mit einem Hallsensor acs712 (die 100A Variante) ca 5€ DateianhangLogo-Ladegerät-Steuerung-24V-2020-08-03.zip (89 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 08/05/2020 21:45:48 |
|
Folgen Sie uns auf