26.06.2015 23:39 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 05.03.2025 Beiträge: 248 Bewertung:
|
Hallo, wollte nach anfänglichen testen nun ein Siemens S7 1200 Starterkid incl. Software zulegen. Frage: Wie ist es mit der Simatic Step 7 Basic V13 speziell der Lizenzschlüssel. Kann ich anhand des Lizenzschlüssels diese Lizenz nur einmal auf einen PC verwenden ? Oder geht das auch auf mehreren. Hintergrund: Mein Notebook ist nicht mehr das jüngste und evtel steht demnächst eine Neuanschafung an. Würde dann auch gerne die Software auf das neue Notebook übertragen und nutzen. Ist dies möglich ? Vielen Dank |
27.06.2015 03:04 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 12.03.2025 Beiträge: 22587 Bewertung:
|
Hallo,
die Lizenz kannst du per USB umziehen. Sprich erstmal auf dem alten Notebook nutzen, wenn das neue dann da ist vom alten auf USB schieben und von da auf das neue schieben.
Gruß Christoph |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.06.2015 16:37 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 05.03.2025 Beiträge: 248 Bewertung:
|
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Hilft gleich weiter Viele Grüße Wolfgang |
Folgen Sie uns auf