16.12.2009 11:31 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 06.03.2025 Beiträge: 1343 Bewertung:
|
Hi, hab gerade ein nettes Feature gefunden. Wenn man in den Einstellungen in STEP7 Basic unter Hardwarekonfiguration --> Informationen zum Produktsupport den Punkt "Über Internet" anwählt, hat man die Möglichkeit in dem Hardware Katalog mehr Informationen zu den einzelnen Geräten zu erhalten. Geht aber nur, wenn der PC, wo STEP7 Basic läuft, auch mit dem Internet verbunden ist. Wählt man nun im Hardwarekatalog die Hardware aus, für die man mehr Infos haben möchte, kann man diese über einen Rechtsklick erhalten. Man hat die Möglichkeit zwischen Produktinformation, FAQ oder Handbuch auszuwählen und wir dann direkt auf die entsprechende Seite im Service&Support Portal verbunden. EInfach mal ausprobieren. |