14.03.2008 13:56 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo Bönne, da fällt mir die Fa. Staudinger ein, die ich letztes Jahr auf des SPS/IPC/Drives in Nürnberg mit einem Modell einer Stanze mit Förderband + LOGO! gesehen habe. Die machen Modelle basiert auf Fischer-Technik: http://www.staudinger-est.de/simulation01.aspx Oder Christiani: http://www.christiani.de/index.php/cPath/611_444_894 Oder Wuekro: http://www.wuekro.de/ Teilweise verkaufen die aber nur an Schluen - glaube ich. Aber fragen kannst Du ja mal... |
Folgen Sie uns auf