26.09.2020 22:37 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 99 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin ziemlich neu in der Logo-Thematik und bräuchte bitte eure Unterstützung. Ich habe mir eine Siemens Logo (0BA8, 230 RCE) gekauft, um einen Infrarot-Heizkörper in meinem Bad zu steuern. Folgendes habe ich geplant:
oder
oder
Ich habe schon mal ein bisschen versucht und simuliert, aber ich habe wohl noch den einen oder anderen Fehler drin. Jedenfalls funktioniert das nicht wie gewünscht. Es wäre prima, wenn ihr mich etwas unterstützen würdet. Danke. Schönes Wochenende. DateianhangHeizung_V1.zip (121 Downloads) |
27.09.2020 17:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33899 Bewertung: (4215)
|
So, hier mein Vorschlag. Da ich den Ausschaltverzögerungen sowohl den Startwert als auch die Restzeit in den VM-Speicher transferiert, ebenso den Betriebsstundenzählerwert (der hat Zeitbasis Minuten). Kannst du dir ja anschauen, ob es dir so zusagt. DateianhangSteuerung_Infrarot-Heizkoerper_Bad_0BA8.Standard.zip (123 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.09.2020 04:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 33899 Bewertung: (4215)
|
Hallo Andre38, gern geschehen ... |
Folgen Sie uns auf